This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:TI

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080556/max3243-ti

部件号:MAX3243

我们从分销商处购买了 MAX3243CDBR, 标记如下

 第1行:TI 9CAVJKK _G4

第2行:MAX3243C

请帮助我们说明第1行的含义:9CAVJKKK_G4

谢谢  

Addy Low (Addy 低)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第20页的脚注(4)对此进行了说明:

    设备上可能会有其他标记,这些标记与徽标,批次跟踪代码信息或环境类别有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Addy,

    我同意克莱门斯关于数据表脚注4第20页的说法。

    此致,

    泰勒