This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:RMII 从属默认输出计时

Guru**** 2756745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080375/dp83825i-rmii-slave-default-output-timing

部件号:DP83825I

各位专家:

我对 RMII 从属输出计时的默认最大值有疑问。
在数据表 P9表中,RMII 从属计时(100M) T2:4ns 的最小值。
但是,从下面的注释(2)中,默认最大值似乎为7.5 ns。 理解是否正确?


谢谢,致以诚挚的问候,
Ryo Akashi
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akashi-San,

    对于 T2,列出的唯一规格至少为4ns。 由于周期为20ns,这意味着正时钟周期为10ns。 在4ns 设置和2ns 保持的情况下,这会留下另一个4ns,客户可以根据需要分配给设置或保持时间。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome-San,您好!

    感谢你的回复。
    我知道我们将在设置时间(T2)内至少使用4 ns。

    那么,附注(2)中的7.5 ns 的含义是什么?
    默认情况下,设置时间约为7.5 ns,保留时间约为2.5 ns?

    谢谢,致以诚挚的问候,
    Ryo Akashi