This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:跌落更换

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080365/ds80pci810-drop-in-replacement

部件号:DS80PCI810
主题中讨论的其它部件:DS80PCI800

大家好,团队

我的客户希望使用 DS80PCI800替换810进行共层处理,他们应该注意针脚和固件设置方面的哪些内容?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    DS80PCI810是一款线性更强的器件,EQ 增益更少。 我相信客户使用 PCI800替换810,但我们需要将 EQ 指数保持在1到4之间,并将其与 VSS 的引脚21 20K 连接起来。  

    此致,纳赛尔