This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:将 TMDS171替换为 SNx5DP149

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080247/sn65dp149-replacement-of-tmds171-with-snx5dp149

部件号:SN65DP149
“线程:TMDS171”中讨论的其它部件

你好,团队

我有疑问。

我们目前正在使用 TMDS171设计 HDMI (1.4b)中继器板。

但是,由于可用性问题,我们正在考虑将其替换为 SNx5DP149系列。

是否可以通过交流耦合 TMDS 通道并更换周围电路来使用它?
为此,我将专门重建主板。

谢谢你。

马鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。
    我发布了许多相同的信息。