This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:如何使用 S 参数?

Guru**** 2925050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082290/sn65dphy440ss-how-to-use-the-s-parameters

部件号:SN65DPHY440SS

大家好,团队

S 参数的打开方式如下。 如何将端口1/2...映射到 DAX / dbx 引脚? 是否有用户指南?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    端口1到端口5是 DA0到 DA3的差分端口,例如,S11是 DA0P/DA0N 的差分 R/L,S22是 DA1P/DA1N 的差分 R/L,…。

    端口6到端口10是 DA0到 DA3的 CM 端口,例如,S66是 DA0P/DA0N 的 CM R/L,S77是 DA1P/DA1N 的 CM R/L,…。

    谢谢

    大卫