This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:根据迹线长度查询 TUSB212IRWBR EQ 设置

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082140/tusb212-query-on-tusb212irwbr-eq-settings-based-on-trace-length

部件号:TUSB212
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

 我们正在参考设计中使用 TI USB 驱动器部件 TUSB212IRWBR。  

我们希望了解基于痕量长度的均衡器(AC Boost)设置在我们的设计中的作用。

在我们的主板布局中,该驱动器距离 SOC 约265毫米。  从转接至 USB A 型连接器,我们有15mm 的迹线长度。

因此,我们希望根据轨迹长度来确定交流升压均衡器针脚闭锁值。 还可以查看原理图片段。

我们没有使用 DC Boost,基本上它是我们设计的测试点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    如果要支持长电缆应用,您应该保留直流升压电阻器选项。 均衡器将取决于主板布局,在合规性测试期间可能需要调整,具体取决于您的意见,均衡器可以设置为级别1。