This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:14芯片和21芯片之间的差异

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082160/bq24392-the-difference-between-the-the-14-and-21-chips

部件号:BQ24392

大家好,团队

客户想知道14+和21+芯片之间的区别是什么,不同年份生产的芯片是否可以在同一电路中使用?

请帮助解决此问题? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指2014年和2021年制造的零件?

    此致

    布莱恩