This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:SN75LVPE5412温度范围

Guru**** 1829980 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082150/sn75lvpe5412-sn75lvpe5412-temp-range

部件号:SN75LVPE5412

大家好,团队

客户希望使用 SN75LVPE5412,但温度范围仅为0~85度。

为什么新设计的设备的温度范围如此狭窄? 客户需要-40 ~ 125。

谢谢!

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc,

    该部件的额定温度为商用温度,非工业温度(-40至85°C 环境温度)。 请与此产品的营销主管 Winston Wong 讨论此机会。

    此致,纳赛尔