This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:未使用的 SD/SC 引脚参考

Guru**** 2926250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082213/pca9548a-unused-sd-sc-pin-consult

部件号:PCA9548A

大家好,团队

如果未使用 SD/SC 针脚,客户是否可以浮动? 谢谢。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;这些引脚连接到简单的总线开关,因此本常见问题解答适用: [FAQ]关于信号开关和多路复用器的常见问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利

    从技术上讲,只要在操作过程中不意外启用它们,就可以将它们保持浮动。 否则,您将看到未使用信道的泄漏电流,并且可能会从未使用信道中拾取噪音,这可能会导致主线路上的信号完整性问题。  

    -鲍比