This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:关于 TPS65994AE 应用的一些问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082132/tps65994ae-some-question-for-the-application-of-tps65994ae

部件号:TPS65994AE

您好 TI 团队,

我们的客户最初计划在 TPS65994AE 支持的其中一个 PD 端口上添加 JHL0805R TBT 重计时器。 由于某些设计原因,他们现在正准备在两个端口上添加 no recimer 两个端口。 这种设计是否有任何影响? 它是否会影响 c-c 端口的通信速度?

谢谢,

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lumina,

    这是可以的,但要确保信号完整性,SSTX/RX 跟踪可以达到的物理限制。 我强烈建议客户与英特尔联系,看看这是否在系统容错范围内。 这是一个非常罕见的情况,因此系统所支持的功能会受到一些限制。  

    TPS65994AE 可以支持无计时器系统,必须在配置中禁用支持。   

    雅各布