This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LBC180:ESD 等级

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082099/sn55lbc180-esd-rating

部件号:SN55LBC180

大家好,团队

SN55LBC180RSA*?的 ESD 等级是多少

我在数据表中没有看到它的规格。

此致;

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe-San,

    ESD 在数据表的绝对最大评级部分是规范的:

    HBM:+/-4kV

    CDM:1.5kV

    毫米:400伏

    此致,

    埃里克·哈克特