This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330G:TCAN330GDR

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082288/tcan330g-tcan330gdr

部件号:TCAN330G
“线程:TCAN330, 测试”中讨论的其它部件

您好,

我们将硬件从 ATA6561-GAQW-N 更新 为 TCAN330收发器
ATA6561 正在使用+5V 电源
TCAN330 正在使用+3.3V 电源。

现在,我们的 CAN 通信不是对 TCAN330的崇拜。

总线分析器 显示“Stuff Bit Errors”。
这似乎是巴士定时出现的一些问题。

我们:
-布德速率为250 kbps
———开罐的生产环。
- PIC32MK1024MCF100控制器。

总线上的波形看起来正常。

TCAN330是否需要使用一些特殊的计时选项?

我们的目标时机是:
抽样点: 85%
传播时间(NS):1600
-总计时间(TQ)         :20
  同步段(TQ)            : 1.
 - 传播段(TQ):8.
  -Phhas 1 segment (TQ)         : 8.
  -Phhas 2 segment (TQ)         : 3.
同步 跳宽(QT):3.
时间:200.000

收发器布线:

此致
基督徒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    感谢您与我们分享这些信息。  

    与您列出的5V CAN 收发器相比,在使用 TCAN330时,不需要更改计时配置(环路计时实际上更快,因此3V 设备应该更少关注)。 数据速率也太慢,因为这里的微小差异无法真正改变数据。 我也看不到您在此处共享的计时配置有任何问题。  

    当报告位填充错误时,我很想看到3.3V CAN 总线上的波形。 是否可以分享有关 CAN 框架的范围图? 我很想知道您是否能捕获同样会出错的准确帧。 这可以使用一个范围来识别错误帧(连续6个主导位),也可以通过使用范围触发器筛选较长的主导状态来实现。

    您能否分享这些错误的发生频率? 在发送的每个帧上,还是偶尔在系统中? 另外,请告诉我本次测试期间是否报告了任何其他错误。 最后,您是否知道测试网络上还有多少个节点,它们的供电电压是多少? CAN 网络的方框图可能是共享此信息的最简单方法。  

    请告诉我您在此期间是否还有其他问题。  

    此致,
    埃里克·肖特