This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204B:是否有任何人可以在 TIA/EIA-899 (M-LVDS)和 TIA/EIA-485 (又称 RS-485)之间进行双向转换的解决方案[以及高达105C ]?

Guru**** 2927700 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1449V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082347/sn65mlvd204b-does-anyone-have-a-solution-to-bidirectionally-translate-between-tia-eia-899-m-lvds-and-tia-eia-485-aka-rs-485-and-up-to-105c

部件号:SN65MLVD204B
“线程”中讨论的其它部件:THVD1449V

伙计们:  

 在查看论坛时,我有一个不同的双向差异问题。

我在 DoD 应用程序中曾在前雇主处使用 M-LVDS [但以1路时钟在蜂鸣器/背板应用程序之间分离]。  

如果有人已经完成了 M-LVDS 和 RS-485双向转换的电路设计应用,我正在寻找任何信息,但有人在使用2个 TI IC 时却做了不同的转换?  (温度升高很好,但不是关键)

谢谢

吉姆·莫罗卡

(Ex Tier 1982-1997,Ex TI-ASIC 1990-1997)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    我不知道有人在做这种申请,但可能是这样。 您需要确保设备之间的单端信号电平兼容。  THVD1449V 等设备是一个良好的起点,因为支持宽 VIO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik——就像关于 THVD1449V 的想法——但我正在考虑485端的50MHz。 尝试查看 THVD1450D 是否可用(据说本周有人在网站上发布了?)。 也希望  获得 M-LVDS 收发器推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MLVDS 端的数据速率是多少?  SN65MLVD206B 看起来很适合。