This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS047:ESD 等级

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082631/sn65lvds047-esd-rating

部件号:SN65LVDS047
“线程:ABS”中讨论的其它部件

您好,

 SN65LVDS047PW 的 ESD 等级是多少? 我在数据表中只看到总线引脚 ESD。

谢谢你。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    ESD 是指额定值,可在数据表第2页的 ABS 最大额定值下找到。 这是根据 MIL-STD-883C 方法3015.7进行的测试。