This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:10 Gbps 时 HD3SS3212插入损耗

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082724/hd3ss3212-hd3ss3212-insertion-loss-at-10gbps

部件号:HD3SS3212
Thread (线程)中讨论的其它部件: TMUXHS4212

大家好,团队

如标题所说,以10Gbps 数据速率计算的设备 HD3SS3212的插入损耗将是多少?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    10 Gbps (或 5 GHz)时,插入损耗(IL)将为~-1.6 dB。 您还应将 TMUXHS4212视为 HD3SS3212的最新后续产品。