This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:使用外部时钟时屏幕抖动

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082774/ds90ub941as-q1-screen-shake-when-using-external-clock

部件号:DS90UB941AS-Q1
《线程》中讨论的其他部件:CDCE913-Q1

您好,专家,

我们的客户在他们的项目中使用941 +948。 以前941使用 DSI 时钟作为输入时钟,它显示良好。 然后,它们使用外部时钟作为由 CDCE913-Q1生成的 REFCLK。 显示屏抖动。 它们只会在寄存器0x56中将位0-1从00更改为01。 他们是否需要相应更改更多的注册表?  

对于941,它们可以配置:

  1. REG 0x17-->0xde;
  2. reg 0xc6-->0x21;
  3. REG 0x11-->0x10;
  4. REG 0x56-->0x1;
  5. reg 0x1-->0x0;

非常感谢您的帮助!

巴西,

电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,电子  

    这是什么平台? 这是福特23.6英寸项目还是 EP22项目(以前使用的是 DSI CLK)?  

    在对福特23.6"项目的 YFV 之前与 Alpha 合作时,我们看到了这种类似的现象,这是因为 DSI 数据包结构不正确;并且使用同步事件模式修复。

    此致,  

    洛根