This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:未使用的引脚参考

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083143/trs3232e-unused-pin-consult

部件号:TRS3232E

大家好,团队

客户正在咨询在未使用 RN2引脚时是否可以向 GND 添加1kohm 电阻? 据我理解,这应该是好的。 谢谢。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是允许的。 电阻器将与内部电阻器平行;您也可以将 RIN2直接连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    我同意克莱门斯的说法。 1k 电阻器将与内部5k 电阻器平行。 您可以将 RIN2连接到 GND,也可以将其保持浮动。

    此致,

    泰勒