This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994AD

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082890/tps65994ad-tps65994ad

部件号:TPS65994AD
“线程”中讨论的其它部件:TPS65994TPS65988

 TPS65994能否更新 EEPROM? 如果补丁通过 EC 推送,EEPROM 会被更新,还是需要在每次通电循环时将补丁通过 EC 推送?

您是否有推动修补程序的 EC I2C 代码示例?

谢谢,

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以使用 EC 更新 EEPROM 映像。 您可以参阅以下应用说明(https://www.ti.com/lit/pdf/slvae21)。 虽然这涉及 TPS65988和 SPI 闪存,但 TPS65994和 I2C 闪存的过程相同。

    此更新只需执行一次。 在随后的每个电源循环中,TPS65994将从 EEPROM 中提取配置信息。  

    需要注意的一点是,必须先加载有效的 EEPROM 映像,然后才能使用 EC 进行更新。