This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:配置

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082862/tcan4550-configuration

部件号:TCAN4550

案例编号:  CS0916937

我们正在将 TCAN4550集成到我们的系统中。  SPI 通信工作正常。  每次访问开始时报告的状态为0x81。  状态寄存器报告为0x00400081。  指示 Vsup 和 UVccout 的电压不足情况。  Vsup 和 VCCout 均显示5V。  将模式设置为“正常”的所有尝试均失败,且设备仍处于“待机”状态。  模式寄存器= 0x08000660。  我正在使用 TCAN4550函数库,并修改了 TCAN4x5x_SPI 抽象层以与我们的设备连接(ADuC7124)。  我要附上原理图中与 TCAN4550相连的部分。  你能不能看看是否有任何东西看起来不合适。

谢谢,

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dave,  

    感谢您在此处分享中断信息和原理图。 遗憾的是,此耗材配置似乎无法与 TCAN4550配合使用。 Vsup 电源的建议输入范围为5.5V 至30V。 由于内部5V LDO 需要较大的电压,因此该设备不能仅由5V 轨供电。  可能会设置 UVsup 标志,因为此较低电压供应给 Vsup。  

    此设计中是否提供了更高电压的电源轨?

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分享来自后续帖子的修正示意图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    感谢您提供的信息。