This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:Max3232 / TRS3232:单通道使用

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082829/trs3232-max3232-trs3232-single-channel-use

部件号:TRS3232

您好,

如果只使用单通道,如何处理未使用的输入? 有多种选择!

此答案建议将 DIN 拉至 VCC 或 GND。

e2e.ti.com/.../trs3232-how-to-handle-unused-pins

此答案建议保持 DIN 打开(提及内部下拉电阻器)。

e2e.ti.com/.../trs3232-single-channel-use

什么是正确的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹,

    我认为最重要的来源是正确的。 您应该根据数据表的9.2.2节将 DIN 拉至 VCC 或 GND。

    输出,DOUT 和 Rin 可以保持浮动。

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,IIH 规范显示,DIN 输入没有内部下拉电阻器,上面链接的第二个答案是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和官方确认。

    然后,也许应该删除上面链接的第二个答案,“为了正确起见”。

    此致,