This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:应用定制工具从命令行运行

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082872/tps65988-application-customization-tool-run-from-command-line

部件号:TPS65988

TI 支持部门,您好!

我想知道是否可以从命令行运行 TPS65988应用定制工具?  我希望能够打开一个项目并生成二进制文件,而无需使用 GUI 来创建 CI/CD 管道。  有可能吗?

此外,我可以看到可以将项目设置另存为 JSON 文件(Project -> Export Settings as JSON)。  我看不到如何将 JSON 文件作为项目加载。  这是不可能的?

此致,

Cory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cory,

    您需要运行一次 GUI 才能创建新项目。 然后,您可以使用命令行工具根据需要更新项目。   

    对于 JSON 文件,您无法将其作为项目加载。  这仅包含位于修补程序数据之上的配置设置。

    我希望这能有所帮助,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,艾伦,

    我应该使用什么命令行工具?  我尝试使用不同的参数从命令行运行 GUI 应用程序,它只是打开了 GUI。

    此致,

    Cory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cory,

    我们不支持脚本化配置,更进一步了解您希望执行的操作。  设置的所有内容都基于 GUI。  我想您想实时阅读/修改设置...为此 ,您可以按照技术参考手册中指定的 I2C 命令执行操作,网址为:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvubh2

    但这是在使用 GUI 创建二进制文件后进行的。   

    此致,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我只是尝试用脚本生成二进制文件。  没有支持是可以的,我可以手动操作。  感谢您的关注。