This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410EVM:未知 USB 设备

Guru**** 2879130 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410EVM, USB2ANY, DPS-DONGLE-EVM, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082611/ds250df410evm-unknown-usb-device

部件号:DS250DF410EVM
线程中讨论的其他部件: USB2ANYDPS-Dongle -EVMDS250DF410

大家好,团队

客户报告说,安装 了 DS250DF410EVM GUI 和 updateer.exe 后 ,如果安装了 EVM,则会显示未知的 USB 设备。

只是想知道,还有什么需要安装?

谢谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    通常,您所描述的过程足以启动并运行。

    作为一项实验,您是否可以尝试安装和打开 USB2ANY Explorer 软件(链接如下)。  如果在软件打开时提示您更新设备,请执行此操作。

    https://www.ti.com/lit/zip/slvc695

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew,

    感谢您的提示。

    客户尝试过,如下图所示,也不起作用...

    他们可能会尝试的其他任何东西。

    我可以为 客户应用 DPS-Dongle EVM,它是否有帮助?  

    谢谢!

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    我看到你打开了另一个与此零件相关的线程。  您是否能够解决此 USB2ANY 问题,或者其他线程是否不相关?

    您应该能够使用 DPS-Dongle-EVM。

    谢谢,
    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Drew!

    到目前为止,EVM 连接仍有问题,但客户拥有自己的 DS250DF410 PCB,我认为  DPS-Dongle EVM 是他们的解决方案。

    是的,同一客户的另一个问题。 谢谢!

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    感谢您的澄清。  是的,外部 DPS 转换器或 USB2ANY 应该可以解决该问题。  客户需要从 J24卸下跳线,以确保板载 USB2ANY 不会干扰 I2C 通信。

    谢谢,
    绘制