This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:TUSB2077A 总线枚举有时会丢失设备

Guru**** 2558230 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082503/tusb2077a-tusb2077a-bus-enumeration-sometimes-missing-devices

部件号:TUSB2077A

您好,

请查看我们的 TUSB2077A 示意图。 我们的枚举有问题。

并非所有设备都总是在集线器上枚举。 每次启动时至少无法识别1个或2个设备。  集线器用于嵌入式系统。 所有连接的设备都位于同一 PCB 上。 两个端口未使用,并被路由到一个连接器。 使用6MHz Crystal。



随附的是我们的示意图。 路由正在符合 USB 标准。
操作系统是 Windows 10和 Ubuntu。

TUSB2077A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您似乎只将重置拉至 VCC。 我建议尝试使用带有1个 UF 下拉盖的15K 下拉盖,以使系统更干净地重置。 这对于永久连接的设备非常重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,请确保除系列电阻器外,所有下游端口都有15K 下拉菜单。

    此致,

    JMMN