This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS180:禁用的 TX 输出状态

Guru**** 2924350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083273/sn65lvds180-disabled-tx-output-state

部件号:SN65LVDS180

我尝试使用以下 LVDS 收发 器进行设计:SN65LVDS180PW,并担心禁用时 TX 输出的状态。 数据表仅表示 LVDS 输出为“关闭”。 这是否意味着它的高 Z? 感谢你的帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当 LVDS 输出被禁用时,此处显示“high-z (高 z)”。 输出电流限制为 1uA (最大)。 请参阅 数据表中的 IO (关)关闭状态输出电流。