This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043:仅使用 TUSB8043的 USB2.0时,是否需要考虑其他配置?

Guru**** 2959220 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083385/tusb8043-is-there-any-additional-configuration-need-to-be-consider-when-only-use-the-usb2-0-of-tusb8043

部件号:TUSB8043

大家好,团队

除了启用引脚外,仅对 USB2.0使用 TUSB8403时是否需要考虑其他问题?

非常感谢

马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    需要一些寄存器配置,以便集线器将其 USB 描述符正确报告给 USB 主机。 参见表5。 有关此方面的示例,请参见数据表中的 TUSB8043下游端口配置示例。