This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012A:终端电阻容差

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082336/ds90lt012a-termination-resistor-tolerance

部件号:DS90LT012A

内部端接电阻器的公差是多少? 数据表在规格表中仅列出了102欧姆的典型值。 文件稍后将显示:“电阻器值将介于90欧姆和133欧姆之间。”

此语句是否反映参数表中应包含的绝对最小值和最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我来看看,然后再回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malik -您可以就此提供任何反馈/确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我能够确认内部终止值应该与此范围相符。 最大值和最小值尚未正式指定。