This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6002:TLK6002选择的参考时钟发生器- ARS 模式

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK6002, CDCM6208, TLK10022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082758/tlk6002-reference-clock-generator-for-tlk6002-selection---ars-mode

部件号:TLK6002
线程中讨论的其他部件: CDCM6208TLK10022EVMTLK10022

先生

我想在 TLK6002中使用支持 ARS 模式的参考时钟。

我可以使用 CDM6208 CDCM6208 2:8时钟发生器,带分次除法的抖动消除器吗?

请建议我

在 EVM 设计中,我没有找到任何时钟发生器。

此致

拉梅什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉梅什,

    是的,您可以在 TLK6002中将 CDCM6208用作 ARS 模式的参考时钟。

    此时钟发生器用于 TLK10022 EVM,因此您可以参考 TLK10022EVM 用户指南来实现它。

    以下也是   CDCM6208 时钟体系结构的示例,可用于生成153.6 MHz 时钟。  请注意,下图中的“2500 MHz”VCO 频率实际上应为2457.6 MHz。

    谢谢,
    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的米勒

    首先感谢快速回复。

    再一个查询

    TLK6002 “TXCLK_A 和 TXCLK_B”引脚需要根据数据表的 HSTL 逻辑(单端),但 CDM6208输出在单端输出模式下为 CMOS。 这是否可以使用部件 CDM6208直接连接 TLK6002“TXCLK_A 和 TXCLK_B”引脚以及“REFCLK_0_P/N (LVDS)”输入。

    此致

    拉梅什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 拉梅什,

    将 CDM6208上的1.8V LVCMOS 输出技术指标与1.8V HSTL 输入技术指标进行比较,此部件看起来应该正常工作。  尽管如此,我建议你也在最后核实这一点。

    谢谢,
    绘制