线程中讨论的其他部件: CDCM6208, TLK10022EVM, TLK10022
先生
我想在 TLK6002中使用支持 ARS 模式的参考时钟。
我可以使用 CDM6208 CDCM6208 2:8时钟发生器,带分次除法的抖动消除器吗?
请建议我
在 EVM 设计中,我没有找到任何时钟发生器。
此致
拉梅什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,拉梅什,
是的,您可以在 TLK6002中将 CDCM6208用作 ARS 模式的参考时钟。
此时钟发生器用于 TLK10022 EVM,因此您可以参考 TLK10022EVM 用户指南来实现它。
以下也是 CDCM6208 时钟体系结构的示例,可用于生成153.6 MHz 时钟。 请注意,下图中的“2500 MHz”VCO 频率实际上应为2457.6 MHz。
谢谢,
绘制
亲爱的米勒
首先感谢快速回复。
再一个查询
TLK6002 “TXCLK_A 和 TXCLK_B”引脚需要根据数据表的 HSTL 逻辑(单端),但 CDM6208输出在单端输出模式下为 CMOS。 这是否可以使用部件 CDM6208直接连接 TLK6002“TXCLK_A 和 TXCLK_B”引脚以及“REFCLK_0_P/N (LVDS)”输入。
此致
拉梅什