This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:LED 配置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083124/dp83822h-led-configuration

部件号:DP83822H

大家好,团队

如何设置一个 LED 指示灯表示链路状态,一个 LED 指示灯表示活动状态? 使用 LEDCFG1的方法如下?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭圭

    是的,LEDCFG1是用于设置 LED 功能的寄存器。  LED_1的位11:8和 LED_3的位7:4。

    此致,

    林山民