This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:内部 PRBS 发生器

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083000/ds250df410-internal-prbs-generator

部件号:DS250DF410
“线程:USB2ANY”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户希望使用 内部 PRBS 生成器,但无法通过 USB2ANY 使其正常工作。

他们确认沟通良好,可以成功读/写。

我是否可以知道正确的操作步骤?

谢谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    他们是否在使用 SigCon 架构?  如果是这样,步骤如下:

    1)连接至 EVM

    2)转至“高级页面”

    3)转至 PRBS Gen/Checker 选项卡

    4)选择 PRBS 模式类型,然后单击"启用"

    客户还需要信号进入设备的相应通道,因为设备需要 CDR 锁才能生成 PRBS 模式。  设备可以锁定到实际数据,也可以锁定到子速率时钟信号。  例如,如果客户尝试生成25.78125 Gbps PRBS 模式,则可以输入1.611328125 GHz 时钟(25.78125 / 16)。

    谢谢,

    绘制