This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:我是否可以知道 TPD1E05U06DPYR 和 TPD1E05U06QDPYRQ1之间的区别?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084057/tpd1e05u06-q1-may-i-know-the-difference-between-tpd1e05u06dpyr-and-tpd1e05u06qdpyrq1

部件号:TPD1E05U06-Q1

大家好,团队

有一个很好的新产品,我们可以使用 DIN TI 产品!

客户正在寻找用于原型构建的 TPD1E05U06QDPYRQ1免费样本!

但  TPD1E05U06QDPYRQ1 缺货, 我是否知道 TPD1E05U06DPYR 和 TPD1E05U06QDPYRQ1之间的区别?

它们看起来像是 P2P,唯一 的区别 是 TPD1E05U06QDPYRQ1 AEC-Q101,Right> Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,

    你是对的。 唯一的区别是 ,TPD1E05U06QDPYRQ1符合 AEC-Q101汽车应用标准, 而 TPD1E05U06DPYR 不适用于商业应用。 两台设备具有相同的电气特性,因此您的客户可以毫无 问题地对商用部件进行采样。  

    此致,

    马特·史密斯