This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223E:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1, TRSF3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084034/trs3223e-searching-ti-solution

部件号:TRS3223E
线程中讨论的其他部件:TRS3232E-Q1, TRS32322E, TRSF2322E

你好,团队

有一个很好的新产品,我们可以使用 DIN TI 产品!

客户正在寻找 RS232 驱动器(需要自动部件)

这是一个 AVM 系统项目。

1.请帮助建议 TI 解决方案,谢谢

TRS3232E-Q1是一个好的解决方案吗?

e2e.ti.com/.../TRS3232E_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,

    TRS3232E-Q1包含两个 RS-232线路驱动器和两个 RS-232线路接收器。 它通过+/-15kV IEC ESD 保护支持更高的 ESD 保护。 该设备的工作频率高达250kbit/s,但 P2P 兼容 TRSF3232E,后者是高速设备(1 Mbit/s)。 此设备以 PW 软件包类型提供。 如果您升级到"F"版本,则可以选择 PW (TSSOP)和 RGT/VQFN (SQN)封装类型。  

    您是否打算附加 TRS3232E-Q1的数据表? 我没有太多关于客户应用程序的信息来为他们定义 RS-232设备。 客户是否希望分享原理图,电气规格要求等?

    此致,

    泰勒