This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:数据表问题询问

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083808/sn65dphy440ss-datasheet-question-asking

部件号:SN65DPHY440SS

大家好,团队

我的客户对我们的数据表有一些顾虑。

  1. 如何理解红框, 一组 CSI/DSI 接口的两端是否都没有源和接收器,DPHY440只是串联?
  2. 这是否意味着摄像机和 DPHY440之间的长度不能超过12英寸? 与 DPHY440和 CPU 之间的长度相同,不能超过1英寸?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    1.是的,源和接收器之间必须保持极性,不能用 DPHY440进行交换。

    2.不可以,图17只是一个典型的应用程序。   根据系统中的位置,客户可以根据需要调整 RX 和 TX 设置。

    此致,

    JMMN