This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:SDA,SCL 和 HPD SRC/SNK 引脚浮动?

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083755/sn65dp149-sda-scl-and-hpd-src-snk-pins-floating

部件号:SN65DP149

您好,

使用连接到 FPGA 的 SN65DP149RSBT HDMI 转接器/转接计时器。

 

目前,我们的 DDC 连接直接通过 FPGA,而不是通过芯片。 使 SDA,SCL 和 HPD SRC/SNK 引脚浮动是否有任何后果?

 

从数据表中,HPD 控制关机命令,但可以通过寄存器0x09位2 (pg (33)。  芯片是否需要 DDC/HPD 运行才能正常运行,或者您是否能够在没有任何 I2C 通过设备运行的情况下通过视频。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    在 DP149设备的 snoop 模式下运行 DDC 时,我们建议为 SDA/SCL SRC 引脚添加下拉功能,以防止出现任何意外信号。  即使您没有使用 DDC snoop 函数,这也可能是一个好建议。  DP149设备不需要 DDC (DP159需要 DDC)。

    正确的 DP149操作需要 HPD,但您可以连接 DP149,只需暂停 HPD 行,而不是通过  https://www.ti.com/lit/ug/sllu232/sllu232.pdf

    寄存器09h 中的位控制 DP149是否根据 HPD 进入断电模式,但无论设置如何,设备都需要 HPD 连接。

    DP149不需要 I2C 控制。

    此致,

    JMMN