This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:转换2英寸帕拉尔

Guru**** 2929180 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083705/hd3ss215-converting-2-in-paralell

部件号:HD3SS215

Hei,是否可以在 paralell 中连接到 HD3SS215,以便我们可以将2in 切换到2out? 或者,已停用端口上的内部下拉电阻器是否会干扰此 IDE? 我正在寻找一个6英寸2输出的解决方案吗? HD3SS215处于待机状态(OE 低电平)时,下拉电阻是否也已激活?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好朱利叶斯,

    我们没有可用于此类应用的设备。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hei,是的,我知道您没有用于此特定应用程序的设备:(

    但问题仍然是,待机状态下的端口会发生什么情况? 它们是处于“下拉”模式还是浮动模式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 处于低电平状态时,这些端口处于下拉状态。