This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:信道到信道歪斜

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083784/sn65hvd09-channel-to-channel-skew

部件号:SN65HVD09

在数据表中,他们提到单个信道脉冲歪斜率为4ns。 但在我的情况下,我正在连接所有输入以获得8通道输出(用于 GPS PPS 信号)。

我的怀疑是:

每个通道是否具有相同的歪斜率,或者是否彼此不同?

是否每个通道都能在正确的时间输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nirmal,

    因此,我们没有关于通道到通道偏移测量的直接数据,但是,我们提供的数据可以帮助您得出估计值。

    从本质上讲,信道到信道歪斜是不同输出之间传播延迟的差异。 此部件的传播延迟范围在2.5 ns 至13.5 ns 之间-这与温度有关-部件越低越接近最小值越热部件越接近最大值。 每条通道的情况都是一样的,这也意味着在相同的温度和工作条件下,一个通道的温度不会达到2.5 ns,一个通道的温度不会达到13.5 ns。 从低到高和从高到低过渡之间的最大差值(在最高温度下)为4ns -这是所述的单个通道歪斜。

    根据这些信息以及驱动程序具有相同的体系结构并将处于相同的条件,您不应该看到最大倾斜度比每个通道的单个倾斜度大得多~4 - 5ns 可能在您将看到的范围内 看。 我对 GPS 特定 PPS 信号不太熟悉, 我知道这部分的偏差 可能在某些 PPS 信号的范围内,但并不是全部,因为一些 PPS 需要非常严格的偏差预算,所以您正在寻找这一特定应用的偏差是什么,如果是这样,这可能是一个更好的判断 部分将是体面的。

    因此,对于您的整体问题来说,信号不一定会同时发出,因为会出现一些偏差,但它不应该比最大单个脉冲偏差高得多,这取决于 PPS 信号所需的准确度,这部分 可能是  工作原理真正取决于您的歪斜预算的紧度-如果您能告诉我,我可能会更好地表明此部件是否正常, 但总的来说,我会把它放在几个 ns,在更冷的条件下会更好。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森