This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306的两个输入电压相同

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083483/pca9306-same-voltage-at-both-inputs-of-pca9306

部件号:PCA9306

尊敬的团队:

我可以知道 VreF1和 Vref2之间的最小差异吗?

如果两个电压相同,将会发生什么情况。

我有一个 Arduino Nano BLE 板和一个 DUT。 Arduino 和 DUT 之间存在电平调节器。

在一种工作条件下,DUT 输出将为1.8V,Arduino Nano BLE 33在3.3V 下工作时没有问题

但在另一种工作条件下,当时 DUT 输出将为3.3V,电平调节器的两个输入都将为3.3V。

不知道 Arduino 将能够从被测设备读取数据。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈里,

    当 Vref2 = Vref 1时,PCA9306的开关配置可以工作。 在此配置中,EN 电压由 GPIO 提供,但当 EN 连接到 Vref2时,也会产生类似的电压。 以这种方式使用设备的主要影响是,由于阈值电压不同,传播时间可能会稍微长一些。 这在大多数系统中不足以引起问题,因此我怀疑如果您使用典型的 I2C 数据速率,这将是正常的。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    非常感谢。

    在我的电路中,我没有任何 GPIO 来控制启用。

    我会将其连接到 Vref2。 我知道这很好。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈里,

    是的,这很好。 请记住,您可能会看到支持延迟大于数据表上显示的延迟,但这同样不会影响400kbps I2C 数据。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    非常感谢。

    我的 CLK 速度非常低(30kHz)

    此致

    哈里