This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:使用 SATA 传输速率3Gbps 时,建议设置什么级别的 DEW2 (针脚6)?

Guru**** 2803055 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083388/sn75lvpe802-what-level-of-dew2-pin-6-is-recommended-to-be-set-when-using-transfer-rate-of-3gbps-by-sata

部件号:SN75LVPE802

大家好,团队

 关于 SN75LVPE802有两个问题

使用 3Gbps 的 SATA 传输速率时,建议设置什么级别的 DEW2 (针脚6)?  如果设置为低,信号功能和质量将受到什么影响?

2.   引脚 DEW2 (引脚6)中是否有内部上拉?  数据表中没有明确说明这一点。

非常感谢,

马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mathew,

    1)。 建议以最小值或0dB 开始- DE1 = DE2 = 0。 如果您意识到我们需要更多的大开眼界,那么首先将 EQ1/EQ2从默认值更改为0,然后更改为1。 这样,我们就不会过度平衡连接到设备输出的接收器。  

    2)。 有一些内部偏置会导致或强制-4dB 去重。

    此致,纳赛尔