This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:系列连接

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084360/tca9617b-series-connection

部件号:TCA9617B

 TCA9617B 数据表介绍了通过 将一个 TCA9617B 的 A 侧连接到另一 个 TCA9617B 的 B 侧,来连接多个 TCA9617B 设备的系列。 通过一 个 TCA9617B 的 A 侧连接到另一 个 TCA9617B 的 A 侧,是否可以进行系列连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;请参阅数据表第9.2.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯

    唯一的问题是将两个 B 端连接在一起,因为它们使用 B 端的缓冲输出低电平。 低输出不会被识别为另一个 TCA9617B 的 B 侧的低输入。

    最佳

    丹尼