This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:CAN 8020B 在默认寄存器下工作

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084161/tusb8020b-q1-can-8020b-work-at-default-registers

部件号:TUSB8020B-Q1

您好,

如果客户没有通过 EEPROM 或 SMBus 配置8020,只需使用其默认设置,不需要电源切换控制,不需要充电器,它是否可以作为两个端口 USB3.0集线器工作? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,集线器只能使用引脚配置。  EEPROM 和 SMBus/I2C 是可选的。  如果两者均未使用,则 SMBUSz 应设置为高。

    此致,

    JMMN