This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7534051:您何时开始大规模生产?

Guru**** 2895480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084172/sn7534051-when-did-you-start-mass-production

部件号:SN7534051

大家好,团队

本产品是在发布数据表时的2007年3月开始批量生产的吗?还是更早的时候开始批量生产?

还有一件事,建议的 IOL 条件被列为-40mA,IOL 和 IOH 是否反向?

此致,

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kenji,

    该设备于2007年5月上市,与首次公开数据表修订日期相同。 设备的生产时间略早于此日期,以确保为零件的发布提供库存,但在这段时间之前,设备并未批量生产。  

    您可以在此处查看当前参数。 通常,正电流值表示流入 IC 的电流。 在这种情况下,我们希望高级别输出电流 IOH 将电流从设备中排出,因此指定为负电流。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特