This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:USB 设备检测行为(&quot);连接状态和控制寄存器(&quot);

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083309/hd3ss3220-usb-device-detection-behavior-on-connection-status-and-control-register

部件号:HD3SS3220

您好,

我的客户正在检查 HD3SS3220的功能。

他确认在以下状态下运行良好(更改连接状态和控制寄存器上的 Attached_State 位)。

  • 将其与 USB_host 连接
  • 将其与 USB 从驱动器和 VBUS=0V 连接

但是,在输出 VBUS=5V 后连接 USB 从属设备时,HD3SS3220上的 ATTACCJED_STATE 位不会改变。  是否正确操作?   请告诉我们。

换言之,当 VDET 引脚检测到 VBUS 时,HD3SS3220是否取消更改 ATTACED_STATE 位?   请告诉我们。

谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 UFP 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩-桑,

    UFP 模式下是。   目前情况如下。  我们想知道“第三个条件的原因是“无变化”和“这是否正确运行”。

    1. 将其与 USB_host 连接->设置01附加的 SRC (DFP)
    2. 将其与 USB 从驱动器和 VBUS=0V 连接->设置10连接的 SRC (UFP)连接
    3. 将其与 USB 从驱动器和 VBUS=5V 连接->无变化

    请告诉我们。

    谢谢,致以诚挚的问候,
    哈多里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。在附加的.SRC 后,ID 变低并打开 VBus。