This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:需要程序驱动程序代码

Guru**** 2931950 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534, TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083933/pca9534-need-program-driver-code

部件号:PCA9534
“线程”中讨论的其它部件: TCA9534

尊敬的,

客户选择 PCA9534,您能帮我提供驱动程序代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何访问 I²C Ω 总线取决于微控制器和操作系统。 我们不知道您使用的是哪种。

    PCA9534 (与许多其他 I/O 扩展器一样)非常简单,通常没有驱动程序。 只有当您想通过更抽象的 GPIO 框架使用驱动程序时,才需要驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    另请考虑 TCA9534,它是 PCA9534的较新版本。

    您可以在数据表中找到 I2C 编程指南。 PCA9534数据表的9.3.2.3部分(和 TCA9534数据表的8.6.3部分)提供了可用于 I2C 编程的寄存器说明。 我们没有提供驱动程序,因为寄存器非常少,不同应用程序的实施方法差别很大。

    最佳

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    Linux 4.4驱动程序   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    遗憾的是,我们没有为 TCA9534提供驱动程序,即使对于 Linux 4.4也是如此。

    最佳

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~它太小了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 4.4自2016年1月起不再受支持。

    不管怎样,即使是旧版本,也内置了 GPIO pca953x 驱动程序。