This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MDIO 的双向电平偏移

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084140/dual-bidirectional-level-shift-for-mdio

“线程”中讨论的其它部件:LSF0102

大家好,团队

客户想要与我们进行双倍检查,是否有 用于 MDIO 的双向电平转换?

客户提到,它必须比6MHz 更快,电压支持1.8,3.3,5V,谢谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果上拉电阻器足够强(并且其他设备可以吸收由此产生的电流),LSF0102可以处理快速信号。