This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:TPI 网络 C

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084075/dp83826e-tpi-network-c

部件号:DP83826E

您好,

我想知道为什么在新版本的数据表 TPI 网络上限发生变化。 旧版本为1uF,并行为100nF。现在图10/2为2nF。 这是为什么?

谢谢,

松饼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,松饼,

    • 作为整体 BOM 优化的一部分,我们回顾了 TPI 网络上的外部去耦,并得出结论认为,2nF 的单解码对 PHY 的操作足够好。 这不是强制性的改变,而是更多的建议。

    此致,

    林山民