This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:原理图检查请求

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083050/dp83867ir-schematic-review-request

部件号:DP83867IR
“线程”中讨论的其它部件:AM3352

您好,专家。

我正在使用 dp83867绘制示意图

您能检查线路图是否有什么问题吗?

我将使用一个 am3352处理器并连接到 RGMII 接口。

我附上了示意图。

我想知道应该如何将电源线从 PMIC 连接到 dp83867。

我附上了 PMIC 示意图,然后请告诉我。

真的非常感谢。

e2e.ti.com/.../12-ETHERNET.pdfe2e.ti.com/.../05-PMIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李

    我查看了您的 DP83867示意图,并对此发表了一些评论。 以下是您可能需要注意的事项:

    • 将偏置电阻值更改为11k 欧姆。
    • 对 RGMII 接收器的端接进行双重检查,因为867 PHY 具有内部构建端接
    • 仔细检查867数据表上的 RJ45示意图与磁性连接的连接。
    • 如果可能,将电缆接地与 PHY 接地隔离。

    e2e.ti.com/.../867schematic.pdf

    此致,

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    • 对 RGMII 接收器的端接进行双重检查,因为867 PHY 具有内部构建端接

     ->我从一些示意图中复制了残留物。 我检查了“故障排除指南”,然后将消除这些残留。 但是,我猜 MAC 和 PHY 之间的迹线应有特定的阻抗,由迹线宽度决定。 我是对的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,李

    • 对于 RGMII 引脚,采用867 PHY 的50欧姆内置端接
    • 是的,你是对的。  请参阅设计布局核对表以确定迹线宽度:

    https://www.ti.com/lit/an/snla387/snla387.pdf?ts=1646952732208&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83867IR 

    此致,

    林山民