This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:PHY 链路未启动,Tx 时钟在 MII 模式下仅具有100mV 摆动

Guru**** 2930560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083777/dp83869hm-phy-link-not-up-and-tx-clock-is-having-only-100mv-swing-in-mii-mode

部件号:DP83869HM
“线程”中讨论的其它部件:DP83869

您好,

我正在使用 DP83869 PHY 和 Artix 7 FPGA。 LAN 未与 PC 通信。 IC 配置为 MII 模式。 Tx 时钟仅有100mV 摆动。 详情如下。

  1. DP83869在 MII 模式下使用。

  2. 使用的 VDDIO 电压为3.3V,IC 在2电源模式下使用。 未连接1.8V 电源。

  3. MDIO 使用2.5k 欧姆电阻器被拉起

  4. 11k 偏置电阻器处的电压为1V

  5. 通电后,复位将保持在较低的状态201毫秒

  6. 然后,寄存器配置如下:

    1. 0x01DF0060

    2. 0x00005100 (10 Mbps MII 环回)

    3. 0x00105048

    4. 0x00090800

  7. 寄存器以34个时钟周期编写,第一位和最后一位为高阻抗。

  8. 编程完成后,接收时钟的频率为2.5 MHz,具有3.3V (Pk-Pk)。 TX 时钟为2.5 MHz,但回转仅为100mV

  9. 连接到 PC 时,链路无法通过。

  10. 在磁性输出处检查时,检测到10Base-Te Link Pulse。 还检测到自动协商 FLP。 所附链接脉冲和 FLP 的屏幕截图。

  11. 印刷电路板上使用的 LAN 连接器是圆形连接器,801-023-07M7-10SA (Mighty Mouse)。 LAN 电缆的一端具有圆形连接器的匹配连接器,而电缆的另一端是连接到 PC 的 RJ45连接器。 从圆形连接器到 RJ45的连接按照建议用于568B 的接线图进行。

PHY 电路图:

Phy Circuit Diagram

磁力原理图:

PHY Tx 时钟:

PHY Rx 时钟:

PHY 输出时钟:

链路脉冲:

自动内置 FLP:

请告诉我设计中是否缺少任何内容。

谢谢,此致,

沙夫纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shafna,

    我需要对您的设计的某些部分进行澄清:

    • 我不确定我是否正确回答了您的问题,您是否有一个与 PC 的 MDI 连接未连接? 您在 MII 接口的 TX 端遇到问题?
    • 您是否可以 尝试阅读注册表0x0001以了解链接状态和操作模式?
    • 您是否还可以阅读腕带状态的寄存器0x006E?
    • 您是否已检查 MII 与 MAC 之间的对齐模式和切换模式?

    此致,

    林山民