This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:驱动器 LED

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084044/tca6424a-drive-led

部件号:TCA6424A
“线程”中讨论的其它部件: TCA6507

大家好,团队

CAM TCA6424A 用于驾驶员 LED 并调整 LED 亮度?

嘉威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉威,

    是的,它可用于驱动 LED,但请确保您处于设备的建议操作条件内。 建议每个引脚的吸收电流不超过25 mA。 通过 GND 的总连续电流不应超过200 mA。

    关于亮度,我要看 TCA6507,它专门设计用于驱动和调整 LED 的亮度。

    最佳

    丹尼