This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LI:DRP-DFP 模式下的 OUTx 引脚状态

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083899/tusb320li-outx-pin-state-in-drp-dfp-mode

部件号:TUSB320LI

你好,团队。

在我客户的设计中,由于 OUTx 引脚的系统是 DRP,因此它可以连接到 VDD。 有一段时间是 UFP。 他们使用信号作为离散逻辑电路的触发器。

他们想知道在 DRP 模式的 DFP 中 OUTx 的状态。 请给我你的建议。

而且,我想要一个参考设计信息,它使用 DRP,而不使用电池充电,不使用 PD。

是否有任何良好而简单的参考设计?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DFP 模式下,应该使用三个三列