This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:COM-HPC 参考设计

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPS65994AD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084123/tps65994ad-com-hpc-reference-design

部件号:TPS65994AD
“线程”中讨论的其它部件:TPD6S300

尊敬的技术支持团队:

《COM-HPC 运营商设计指南》包含 USB4 (第76-80页上的图1,共6个),其中包括以下设备。

・TPD6S300

・TPS65994AD

・JHL8040R (英特尔):T​​形螺栓4重新计时器

https://www.picmg.org/wp-content/uploads/PICMG_COMHPC_CDG_R2_0.pdf

您是否有基于 COM-HPC 设计指南的 USB4参考设计?  

USB4 (PD,接口等)非常复杂,我想模仿参考设计并开发它。

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,我们没有 基于 COM-HPC 设计指南的任何 USB4参考设计。 我建议您实施 USB4,我的建议是遵循同时使用 TPS65994AD 的英特尔参考设计。 我们仅为遵循英特尔 USB4参考设计的用户授予 TPS65994AD 的完全访问权限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam Mc Gaffin,

    感谢你的回复。

     TPS65994AD 的限制详情是什么?

    完整的数据表? 为 有限用户提供 TPS65994AD IC?

    此致,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您在原始消息中提到 的,USB4 (PD,接口等)非常复杂,因此我们只允许遵循英特尔参考设计的个人完全访问我们的 USB4 PD 控制器。 对于那些不实施 USB4的用户,我们还有其他更适合的设备,它们的设备配置更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢!  

    此致,

    TTD